This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS65094 buck1和 buck3序列大于110ms

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763804/tps65094-tps65094-buck1-and-buck3-sequence-is-greater-than-110ms

器件型号:TPS65094

尊敬的:


Ul 客户端测量 BUCK1和 BUCK3 序列大于113ms、但我们发现数据表6.4.5.3已连接待机进入和退出、如下所示大于5ms。

buck1和 buck3序列的测量值大于113ms

如 有任何疑虑、请告知我。


谢谢、

此致、


劳伦斯。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    根据图、时序应大于5ms。 因此、如果客户测量的是113ms、就可以了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    他们在加电时看到的是这种情况吗? BUCK1和 BUCK3之间的延迟在加电时与在连接的待机退出时大不相同。