This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38050:UCC38050 PFC 控制器是否可在通用输入范围之外使用?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38050, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762664/ucc38050-can-ucc38050-pfc-controller-be-used-out-of-the-universal-input-range

器件型号:UCC38050
主题中讨论的其他器件: UCC28050

您好!

我对 UCC38050 PFC 控制器的使用输入范围有疑问。

我的意思是、我不知道是否可以在不是通用输入范围(85VAC-265Vac)的范围内使用这种器件。

设计示例 UCC38050 100W 临界导通功率因数校正(PFC)前置稳压器 SLUU138A.pdf 是根据通用输入范围设计的、UCC38050数据表未指示输入范围更窄。

在我的案例中、为了继续说明这一点、我必须执行2个设计来提供 PFC 解决方案(PFC>=0.95)、如下所示:

  • 降压/升压。
    • 输入范围42V 交流(-20%、+10%)。
  • 升压。
    • 输入范围为12V 交流(-20%、+10%)。

使用这种驱动器是否有实现这一目标的可能性? 如果没有、Texas 是否有任何可用于设计该驱动程序?

期待收到有关此问题的任何评论或帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    PFC 通常用于离线电源。  日本为100V 交流电、美国为120V、欧洲为230V、欧洲为欧洲。  通常、85V 至265V 涵盖整个范围。  这些转换器通常在低至65V RMS 的电压下工作、这是一个4:1的输入范围。  在这些电压下使用 PFC 升压可以实现大于0.95的 PF。  如果设计使用反激式、这与降压/升压类似、因为反激式输入电流不连续、则可以实现大于0.9的 PF、但很可能无法实现0.95。

    您的应用似乎具有极低的交流电源电压。  如果您愿意、您应该能够针对这些电压进行设计。  您还应该能够使用您参考的应用手册。  我建议 最小输入电压比标称输入低20%、 比标称输入高20%。  将升压转换器电压设置为大于最大交流输入的4%。

    在这些低输入电压下、您可能无法实现大于0.95的 PF。  这是因为在这些低电压下、桥式整流器中的整流器二极管压降将对 UCC28050 (MULTIN)的乘法器输入产生影响、并会产生交叉失真。  我不确定在这些低电压下可实现多高的 PF。 我相信 PF 0.9是可以实现的、但您必须进行实验、以了解在这种独特的低电压应用中可以实现的目标。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike O':

    感谢您的快速准确答复。

    实际上、我从未在如此"狭窄"和低交流电源电压的情况下设计过 PFC 升压、我始终使用通用输入范围。

    我假设我最多只能实现0.9的 PF、正如您所说的那样、但这与我将使用无源(更重)解决方案实现的值差不多。 因此、在这些要求下进行 PFC 升压设计很可能不值得、尽管您建议我在任何情况下进行测试和实验(当然可以!)

    我认为很清楚。
    谢谢你。

    此致、
    Aarón μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    我很高兴能为您的设计提供帮助、祝您好运。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mike 、我想知道在此应用中、整流器电桥是否可以通过 MOSFET 切换为更低的压降并提高 PF。 此致 、Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您可能需要与电路配合以驱动 FET。

    此致、

    Mike