This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:外部晶振规格

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763820/tps659037-external-crystal-spec

器件型号:TPS659037

大家好、

客户能否在一定程度上使用以下具有宽松规格的晶体来实现 PMIC? PMIC 的运行不需要16MHz 晶体、因此我假设在不需要精确的外部时钟输出的情况下、PMIC 将使用宽松规格的晶体。  

<16MHz 晶体规格>

40°C 至105°C 时为±50 ppm

客户表示只使用 PMIC 和 I2C 电源、不使用 ADC、RTC。  

感谢您的支持。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    我们建议保持在数据表的规格范围内。 这需要+/- 30ppm 的晶体容差和+/- 50ppm 的漂移。 如果客户希望使用超出这些规格的晶体、则必须验证晶体是否适用于其系统。 我们无法保证数据表规格之外的任何内容。

    谢谢、
    纳斯塔莎