This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:TPS62743上的电流消耗很奇怪

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764019/tps62743-weird-current-consumption-on-tps62743

器件型号:TPS62743

大家好、

我的客户在其项目中使用 TPS62743。 在此设计中、VIN 由4.2V 电池提供、TPS62743配置为3V 输出、仅供馈送到 MCU。  

RD 发现、将 VIN 设置为4.2V 至2.8V 时、流耗为30uA、看起来正常、但将 VIN 设置为0V 至2.8V 时、流耗将变为10倍至300uA。 您是否会详细解释发生这种情况的原因?  

谢谢!

此致、

Alex