This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:在低温和暖条件下充电不会终止

Guru**** 2509905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761344/bq25600d-charging-is-not-terminated-at-cool-and-warm-condition

器件型号:BQ25600D

您好!

现在、客户正在评估 bq25600D、他们评论说充电不会在 低温(T1-T2)和 高温(T3-T5)下终止。 您认为这是符合规格的正确操作吗?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我知道、在低温和暖温度期间禁用终端。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速响应。 我了解在低温和高温温度下会禁用端接。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    客户告知凉温和温温温度不在正常温度范围内、所以在凉温和温温温度下充电应该会终止。 您能就此发表意见吗? 我想知道您决定此设计概念的背后原因。

    此致、
    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我认为这个问题应该让香港回答。 他应该更详细地了解设计原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的评论。 我正等待香港的回应。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi:

    冷却期间禁用终端的原因之一是、在冷却充电期间、充电电流会降低到快速充电电流的20%或50%。 降低的充电电流可能低于设定的终止电流、并导致充电因故障而终止。

    感谢您的反馈。 我们将在未来的产品中考虑终止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的评论。 我了解为何在低温和暖条件下禁用端接。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    请让我仔细检查在低温和暖条件下的终止情况。

    • 在低温和暖条件下禁用终端是 bq25600D 的专门规范。 正确吗?
    •  您是否有任何选项(寄存器)可在冷却和暖机期间启用终端?

    现在、客户考虑了 bq25600D、但他们评论说、如果在凉爽和暖条件下禁用端接、他们不能决定在系统中采用 bq25600D。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi:

    抱歉、我无法为冷热和热启用端接。 您可以通过 h-mao@ti.com 向我发送电子邮件吗?