This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:BQ51050B:无线充电未终止

Guru**** 2797545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763146/re-bq51050b-wireless-charge-not-terminating

尊敬的 Bill Johns:

感谢您的支持。 我想澄清一个疑问。 根据数据表计算、Rilim = R1 (330)+ Rfod (1.5K)= 1.8K 应将最大充电电流设置在170mA 左右。 但是、当我在电流表模式下使用数字万用表测量电池充电电流时、最大充电电流大约为130mA。 Rterm = 5.6K 将端接电流设置为>40mA、但当电流表电流达到零时、会发生端接。 此外、有时也不会发生终止、充电会在0至1mA 的电流范围内继续进行。 我认为这会导致电池保护器 IC 由于电池过度充电而关闭模式。

此致
Hafiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好哈菲兹
    查看充电期间的电压导通项和 ILIM 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好哈菲兹
    我已将"费用终止"问题拆分为单独的帖子、并更改了标题以反映这一点。

    最好检查的是接通端子和 ILIM 引脚上的电压。
    ILIM 引脚是一个与输出电流成比例的电流。
    端接引脚是固定电流、用于设置发生端接的点。
    ILIM 和 TERM 将一起工作以终止。 尝试比较两个引脚之间的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好哈菲兹
    是否有关于充电终止问题的更新?