This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:检查环路是否稳定

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763119/tps548b22-check-if-loop-is-stable

器件型号:TPS548B22

您好,

请帮助检查循环是否稳定。

TPS548B22。 330nH、Cout=2x 330uf (ESR=6m Ω)+ 2x 22uF 陶瓷电容器、 Iout=20A。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设、

    让我让他人为您看一下这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 昨天我键入了以回答您的问题、但我想我忘记了点击"发布"按钮。

    该器件是具有内部斜坡注入的 DCAP3。 因此、即使是使用陶瓷电容器输出、它也应该是稳定的状态。

    由于输出端有 POSCAP 电容器、因此器件应更加稳定。  

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Kit、

    谢谢。 我还尝试使用 simplis 进行仿真、它看起来很稳定。 谢谢。

    BRS
    假设