This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:IN1-4的输入阻抗

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763834/tps4h160-q1-input-impedance-for-in1-4

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好、

TI 是否有关于 IN1-4的输入阻抗信息? 客户通过测试观察到较大的振铃、因此希望了解原因。 振铃不够大、目前无法为其应用带来任何问题。   

感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下拉电阻器的典型值为150K、位于数据表电气表中。

    此致