请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54122 大家好、
我正在设计使用 TPS54122直流/直流/LDO 器件的设计。 下面列出了所需的运行条件。
|
参数 |
值 |
|
输入电压(典型值)(v) |
5V±10% |
|
直流/直流输出(v) |
3.6V |
|
LDO 输出(V) |
3.3V |
|
输出电流(最大值)(A) |
0.5A |
|
开关频率 |
500kHz |
选择这些器件是为了提供良好的 LDO 效率并与数据表中的简化设计表紧密匹配(尝试复制数据表中的结果时、我在一些计算中使用了1A)。 我的问题是电感器选择、建议值为3.3uH、这也是3A 配置的建议值。 当使用等式10时,即使使用 K=0.3,我也不会得到表中建议的3.3uH。 理想情况下、我希望输出纹波更低、因为器件的供电对噪声非常敏感。 因此、首选使用0.1的 K 值、但选择该值后、电感器值开始增大。 根据更接近实际获取的电流的最大电流选择电感器值是否有优势、或者我是否应该使用器件能够达到的最大电流、而不是使用0.5A 电流。
在为该器件选择组件时提出的任何建议都很有用、器件的设计过程文档在数据表中似乎没有任何新信息。