This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:请帮助检查65266工作期间泄漏电流过大的原因

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266, TPS65266-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763848/tps65266-please-help-check-why-there-is-big-leak-current-during-65266-is-working

器件型号:TPS65266

我们遇到与 TPS65266泄漏电流有关的问题:

当 TPS 65266正常工作时、即使没有负载、泄漏电流也很大、  

例如,对于 VOUT1或 VOUT2,请移除它们的负载,只需保持其满回路,就会存在泄漏电流,  

        如果我们移除每个电感器(2.2uH)、泄漏电流将减小约7mA:移除 Vout1的电感器、泄漏电流将减小7mA、然后移除 VOUT2的电感器、将减少更多7mA ...

        请帮助检查它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    空载电流时的相对高电流是因为 TPS65266在强制连续导通模式(FCCM)下工作。
    您可以参阅数据表中的相关说明。 该模式可在轻负载下保持较小的纹波、同时降低效率。
    如果您希望在轻负载时获得更小的 VIN 电流、请参阅 TPS65266-1。
    谢谢!

    此致、
    Hao