This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:不带输出电压的 UCC28600

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763389/ucc28600-ucc28600-without-output-voltage

器件型号:UCC28600
Thread 中讨论的其他器件: TL431

尊敬的专家:

我的客户使用 UCC28600实现多路复用输出解决方案。 原理图作为附件。

由于输出电容器更高(TL431侧无 SS) 并导致器件触发电流限制、因此我尝试移除 C5V1 (1000uF)并将 RCS 降低至0.5欧姆。 修改后、器件将不再触发 CL、但无法获得正确的输出电压。

请帮助找出此问题的根本原因。

谢谢!

e2e.ti.com/.../30W-Flyback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是如何设计 TL431/OPTO 反馈的? 我建议阅读此应用手册 www.ti.com/.../slua671.pdf 、了解如何设计此补偿器、以验证设计是否正确。 您还可以在 PSpice www.ti.com/.../slum536 或 TINA www.ti.com/.../slum607www.ti.com/.../slum608中的仿真中验证设计

    为了让 TI 提供进一步的帮助、我们需要更多信息。 具体而言、我们需要知道在该测试条件下输入电压、变压器数据表和波形是多少。 5V 电压轨上具体会发生什么情况?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您在应用中使用 UCC28600并提供电路信息。

    我建议您将 C5V1 (1000uF)放回、以不同的方式解决问题。 反激式拓扑需要在输出二极管后面连接一个输出电容器、以便在退磁间隔期间吸收变压器提供的能量。
    如果没有 C5V1、该5V 输出实际上具有与其绕组串联的1uH 漏电感。 几乎所有的变压器能量都将被该电感阻断、它将传输到其他输出并升高其电压。 在无负载的情况下、通过 L5V 可以获得的少量能量可能是或可能不是完全为 C5V2充电、但如果满载、电量将是不够的。 TL431将关闭光耦合器、以尝试提供全功率来调节5V 电压、但无法这样做、其他输出将会过压。

    此外、如果这是此设计的正确值、请将 RCS 恢复为1欧姆。

    我想更清楚地定义问题、以便我们能够正确地解决问题。
    您在 TL431中没有提及 SS (软启动)。 这是否意味着 UCC28600在启动期间触发 CL (电流限制)?
    在 CL 期间、电源是否继续工作并完成启动? 启动后是否有任何问题?
    问题是仅在 CL 中运行片刻、还是卡在 CL 中从未完成上电?
    加电期间施加了什么类型的负载和输入电压?

    您能否提供输入和输出要求以及变压器电感和匝数比信息?
    如果您可以描述电源的预期功能以及它的实际功能、那么调试这种功能将会大有帮助。
    此外、任何显示该问题的支持波形也将大有帮助。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    谢谢! 一旦我从客户那里获得、我将提供您所需的这些信息。

    此致、