This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1 -未从控制 IC 获取 PWM

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763774/ucc28951-q1-ucc28951-q1--not-getting-pwm-from-control-ic

器件型号:UCC28951-Q1

你好  

在引脚17-22上获得 PWM 的最低条件是什么?

2.我正在对这个 IC 做一个实验、让我解释一下设置。 我通过使用微控制器和栅极驱动器为全桥逆变器提供 PWM、以便能够改变占空比。 为了便于理解、我在变压器的次级侧放置了全桥二极管、而不是 SYN 整流器。 稍后、我通过电流感应变压器提供 VOUT 和输入电流的主要反馈信号。 至少我希望所有引脚(17-22)上都有 PWM。 但我仅在占空比为50%的引脚19-22上观察 PWM。 输出电压完全在设计范围内。 我哪里出错了?

3.如果我在 CS 通道(引脚15)上提供的直流电压低于2V、我是否会获得 PWM、前提是我在引脚3上提供的直流电压低于2.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajashekar

    UCC28960 (以及所有其他相移全桥控制器)上的 OUTx 信号始终具有50%的占空比。 施加到变压器上的 PWM 来自 OUTA/OUTD 和 OUTC/OUTB 信号对之间的相移。 下面的动画显示了这是如何工作的。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0714.Animation.pptx

    信号对之间的相移与 CS 引脚上的电压成正比。 如果您在 CS 上提供0V 信号、则您将获得最大占空比、当您增大电压时、占空比将减小。 如果您正在执行开环测试、则应使用具有1k 源电阻的电压源。

    如果链接不存在、请在此处发布您的电子邮件地址、我可以将其直接发送给您。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致
    Colin