主题中讨论的其他器件: TPS61165
您好!
问题说明: 我的设计 使用 TPS61169来驱动 LCD 背光电路(LED 编号1*8、VF (典型值) 24.8V@30mA)。 当 我们在 控制 引脚( 24kHz、3V3电压电平)上使用1% PWM 输入时,我发现 IC (10/10000)出现不同的驱动电流,LCD 背光 显示较低的光亮度,但 在100% PWM 输入时,会出现相同的 VFB 值。 我 将 IC 切换到 另一个良好的 PCBA、结果 是 无论我们使用的 PCBA 是什么、故障始终出现在同一 IC 上。
测量数据电路详细信息(&c):
异常 IC 1% PWM 输入 VFB=2mV Vout=20.4V ( Rset=6.8R L=10uH/1.4A 二极管 MBR0530)
100% PWM 输入 VFB=203mV
noraml IC 1% PWM 输入 Vfb=11mV Vout=21.1V (Rset=6.8R L=10uH/1.4A 二极管 MBR0530)
100% PWM 输入 VFB=209mV
LED 背光参数:
电路设计:
布局图:
问题:
1. 电路设计和 PCB 布局是否有问题?
2.为什么显示的几个 IC 的 VFB 值跟数据表描述的一样?但大多数 IC 的 VFB 在1% PWM 时与 NG 类似 (基于数据表:Vref=204mV,ISET=204mv/6.8R=30mA,1% PWM,Iout=0.3mA,Vfb=2.04mA)
为什么 两个 IC 在100% PWM 输入时具有相同的 VFB 值、但在 1%时不会发生?
4. 在你的确信中,在 本例中,哪一个是正常的 IC? 大多数 IC 还是 少数 IC?
5.在 这种情况下,如何锁定根本原因?
非常感谢!
我期待您的反馈。
此致、
6月