This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:是否建议将 VIN 电源的上升时间和下降时间缩短?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763871/tps56628-is-there-any-recommended-condtion-of-rise-time-and-fall-time-of-vin-power

器件型号:TPS56628

您好、专家、

我的客户询问我们是否存在建议的 VIN 电源上升时间和下降时间运行条件、如 TPS56628规范。 您有这样的值吗?

我以前从未考虑过 TPS56628等直流/直流转换器产品的这种加电/断电要求。 当然、我们必须为正常运行提供稳定的 VIN 电源。 但是、我认为此类加电/断电压摆率不会导致 TPS56628内部电路出现任何不规则行为。

我可以向您提供建议来回答客户的问题吗?

谢谢、此致、
Ikoma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ikoma、
    是的、你是对的。 对于加电或断电时的 Vin 压摆率没有特殊要求。