This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:LM5041评估板

Guru**** 2504565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, LM6142, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763780/lm5041-lm5041-evaluation-boards

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件: LM6142TL431

尊敬的先生:

我对 LM5041评估板的工作有一些疑问。

为什么将 LM6142用作误差放大器 iopamp? 如果我们将 TL431用作误差放大器、是否存在任何问题?

2. U4A 的引脚1和引脚2之间连接的 D12的用途是什么?

我 已经在 LTSPICE 中模拟了 LM5041的栅极驱动器电路、但我没有得到正确的驱动电压。 为什么我在 LTSPICE 仿真中得不到正确的驱动电压?

请在 LTSPICE 中查找随附的仿真和波形文件、以供您参考。

请澄清我的上述疑虑。

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aneesh:
    我同意您对 LM5041 EVM 上使用的反馈网络的看法。 设计人员使用了一些具有 LM6142运算放大器和 LM4041基准的复杂两级网络。 使用使用 TL431误差放大器的传统方法、可以更简单地设计该器件。
    我想、该电路展示了电子电路设计中可使用的灵活性。
    D12封装中使用的两个二极管用于将 U4A 的输出限制在大约1.4V。 这将使 U4A 保持不饱和状态、从而实现更快的瞬态响应。

    您应该打开有关仿真问题的另一篇文章、但我可以告诉您 M1和 M2的栅极-源极在您的电路中浮动。
    如果在 M1和 M2上放置10k 栅极至源极电阻器无法修复仿真、请关闭此帖子并打开另一帖子。
    此致
    John