主题中讨论的其他器件:TPS536C6、 TPS536C9、 TPS53679、 TPS536C7
工具/软件:Linux
尊敬的先生:
我们在产品中使用了 TI TPS53681和 TPS536C6。
1) 1)在我们的产品中、需要调整 每个 器件的"VOUT_COMMAND" PMBus 命令的设置。
因此、我们将尝试更新每个 器件的 NVM 中 VOUT_COMMAND 的默认值。
2) 2)我们检查了 TI Fusion Digital Power Designer 导出的*。csv 文件。
2-1) 我们发现它使用 STORE_DEFAULT_ALL (11h) PMBus 命令将所有当前可存储寄存器设置作为新默认值存储到 NVM 中。
Q-3)因为我们只想更新 NVM 中 VOUT_COMMAND 的默认值、
您能否告诉我们如何仅更新 NVM 中 VOUT_COMMAND 的默认值(对于 TPS53681和 TPS536C9、两者都是)?
谢谢你。
此致。