This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:有关初始化的问题在 IIC 总线上可能出现问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763135/lp5030-question-regarding-initialization-should-something-go-wrong-on-iic-bus

器件型号:LP5030

我有一位客户正在寻找一种架构、其中有两块主板和一个从板。  主器件具有一个微处理器和 一个 LP5030。  从器件只有 LP5030。  主器件将 I2C 端口路由到从器件。  如果一个传输被中断、I2C 在传输的中间并且主板以某种方式复位、该怎么办?  或者、某种瞬态会破坏数据传输? 切换 EN 引脚是否会产生一个等效的"复位"来循环供电?  数据表中的图15似乎是说、这将使器件回到初始化状态、其方式与下电上电周期相同(因此也会重置 IIC 总线)。  这是图15的正确解释吗?  如果这不会重置 IIC 逻辑、我们如何建议将"从"板上的器件恢复到通信再次稳定的状态。

 

感谢您考虑并关注此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarrett、

    您的理解是正确的。

    正如图15所示、拉低 EN 可将芯片复位至初始状态。 它可被用作硬件复位。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kenneth 的确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果您设置了特定的照明图案,请将 ENABLE 下拉至低电平然后再拉至高电平,该照明图案将消失,I2C 接口将不得不再次设置它? 如果您查看状态图的"正常"状态、设置 EN=0应使 IC 进入待机状态。 因此、"异步"输入进入关断状态、并通过使 EN=0相互矛盾来从正常状态变为待机状态。 以下哪一项是正确的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Emmet、

    请注意、EN 和 Chip_EN 不相同。

    EN 是驱动器的 EN 引脚、而 Chip_EN 是内部寄存器。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth