This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:移动 USB 的 VBUS 保护

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763425/tps2051b-vbus-protection-for-usb-on-the-go

器件型号:TPS2051B
主题中讨论的其他器件: TPS2051

大家好

如果我们问 TPS2051B、您会介意吗?
我们正在寻找 USB OTG 的 Vbus 保护、TPS2051B 是否适合?
如果您有一些推荐的器件、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Hirotaka-San、

    当 VIN 被提供且被启用时、TPS2051B 可支持从 OUT 到 IN 的电流、但是在这种反向情况下、它不支持电流限制。

    我们的产品系列中没有用于 OTG 的专用电源开关、但我可以提出使用 TPS2051的建议。 如果您不需要从 OUT 到 IN 的电流限制、我建议您使用与 TPS2051并联的二极管。 这样、如果 Vout 具有电压、则电压将通过二极管内置在 Vin 引脚中、并且 TPS2051B 将启用并通电。 然后内部 FET 导通、电流可以从 OUT 流入 IN。

    如果您对此建议不满意、我建议您询问其他 TI 产品线中是否有这种专用于 OTG 的电源开关。

    此致、
    Bob