This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:检测到良好的 VBUS 后、充电器 IC 需要多长时间将 INT 通知主机?

Guru**** 2797495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763295/bq25892-after-sensing-good-vbus-how-much-time-does-charger-ic-takes-to-notify-int-to-host

器件型号:BQ25892

检测到 VBUS 正常后,充电器 IC 需要多长时间将 INT 通知主机?

步骤:
1) 1)插入 USB Type-C 充电器
2) 2)充电器 IC 感应到高于电池的良好 VBUS

问:充电器 IC 在多长时间后会向主机产生中断?

在规格中、我看到中断脉冲宽度为256uec、但在经过多长的延迟后无法找到它生成 INT 到主机。

请澄清。


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Venkatappa、

    为此、我将参考数据表的第9.2.3节"器件从输入源上电"。 这描述了应用 VBUS 时充电器的启动流程。

    您可以看到、当应用 VBUS 时、如果满足鉴定步骤、REGN LDO 大约需要220ms 的时间才能导通。 之后、充电器执行不良源检测、以确定输入是否存在供电问题。 之后、生成256 /INT 脉冲。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Joel 的详细说明。 最后一个澄清-在最佳情况下、"不良 SRC 资格"需要多长时间? (笑声) 请澄清
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Venkatappa、

    这取决于您的来源。 对于正常运行、完成不良源检测需要 tBADSRC (典型值30ms)。 但是、如果源不能立即通过认证、则糟糕的源检测每2秒重复一次、直到输入源能够维持30mA 的认证负载。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel 的详细说明。