This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:谢谢、请帮助确认 EN 引脚是否可以直接连接到 VIN。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763382/tps65266-please-help-confirm-whether-the-en-pin-can-be-conncected-to-vin-directlly-thanks

器件型号:TPS65266

受 PCB 面积的限制、我们计划在没有任何电阻器的情况下将 EN 直接连接到 VIN、它是否正常?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN 和 VIN 上的绝对最大电压均为7V、因此可以将它们连接在一起。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件在 ENx 上具有内部上拉电流源。 (您可以参阅数据表第13页的方框图)、因此我们更喜欢保留 ENx
    在 PCB 解决方案尺寸受限时浮动。
    顺便说一下、请注意、通过保持 ENx 悬空或将 ENx 连接到 VIN、3个通道将同时加电。

    谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我们要控制 EN、我们必须添加一个下拉电阻器、我对吗? 该电阻器的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要哪种 EN 控制?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的控制如下:

    1、同时为 VIN1~3和 EN1、3加电。

    2.如果需要 VOUT2工作、则通过其他 GPIO 为 EN2加电。

    由于 EN 在内部上拉、我们需要为 EN2的 GND 添加一个下拉电阻器、我对吗? 该电阻器的下拉建议值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、你是对的。 一个10~100k 电阻器应该是好的。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加信息:用于在内部上拉 EN 的电阻器的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是电流源、而不是上拉电阻器。 有关详细信息、请参阅第13页的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢