您好-
我将介绍采用 QFN 封装的 TPS61032RSA、并希望了解是否有人可以通过查看我的布局来帮助我。 我查看了 EVM 和数据表、但只能找到 TSSOP 封装的示例布局。
我必须做出一些设计折衷才能使其全部发挥作用。 由于开关节点引脚位于 PGND 和 VOUT 引脚之间、因此我必须在输入和输出电容器之间保持不间断的 GND 覆铜、或者将 SW 节点全部保持在同一层。 根据数据表中的布局指南、我认为我的布局非常好、但我想再对其进行一组观察。 我使用的是4层电路板、红色是顶部、绿色是第2层的接地平面图、蓝色是第3层的 SYS_VBAT、蓝色是连接两个开关节点过孔的底层。
下面是原理图和布局图。:
谢谢!
Dave