This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:是否有关于使用 LM3481的反激式转换器的相位裕度和增益裕度的数据?

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760479/lm3481-is-there-any-data-about-phase-margin-and-gain-margin-for-flyback-converter-using-lm3481

器件型号:LM3481

 大家好、

 我的一位客户在 自己的 PCB 上使用反激式转换器拓扑(Vin=9~18V、Vo=12V、Io=1A)评估 LM3481、以用于他们的下一个产品。

 他们希望获取  反激式转换器的任何相位裕度/增益裕度数据、如上述客户情况。 你有数据吗?

 此外、他们还想知道如何测量 反激式转换器上的相位裕度/增益裕度。 您是否有任何文档如何测量页边距?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    请查看此设计指南、了解如何将 LM3481设计为反激式器件。 第5节显示了控制环路测量。

    www.ti.com/.../snva761.pdf

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的回复。 我觉得文档对客户很有帮助。 我可以再问几个问题吗?

    问题1. 在文档中、R1/R2和 C1/C2的计算方法在第14~15页的4.4.3和4.4.4节中进行了描述。
    第11页图10 (LM3481-反 激式原理图)中的哪个电阻器和电容器对应于 R1/R2/C1/C2?
    我认为如下所示。 正确吗?
    R1 -> R12、R2 -> R17、C1 -> C15、C2 -> C19。

    问题2. 第14页的第4.4.3节指出、"虽然增益频率必须以–20dB/十倍频通过0db 以确保相位足够
    页边距。"。
    您建议的相补角是多少? 它是否超过45度? 或超过60度?

    问题3. 您建议的增益裕度是多少?

    请给我建议。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    请给我评论吗?

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、

    请参阅以下我的回答。

    Q1:这些是正确的组件

    Q2:通常建议在65度至70度的相位裕度下进行拍摄。 这将提供良好的负载瞬态响应。

    Q3:足够的增益裕度通常在15dB 至20dB 之间

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    非常感谢您的回复。 您的回复对客户和我非常有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。