This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:传感器应用的替代方案

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006, LMR14020, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763600/lmr14006-alternative-for-sensor-application

器件型号:LMR14006
主题中讨论的其他器件: LMR14020TPS560430

大家好、团队、

我的客户一直在使用 LMR14006、并希望在其传感器板上添加另一个开关。 电源轨为18V-32V (标称电压为24V);输出电流为650mA @3、3V。 此应用可直接在24V 至3.3V 范围内工作、而空间至关重要、到目前为止、我只能将其插入到需要大电感器的器件中。

您是否有任何需要小型电感器的建议? 它们使用的是 lps4018系列电感器。

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    您可以在本例中尝试 LMR14020。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    另请尝试采用紧凑型解决方案尺寸的 TPS560430 36V 600mA 同步降压转换器。