请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78Z100 工具/软件:Linux
我们正在设计采用 bq78z100的嵌入式电路板、并且需要一个 Linux 驱动程序。 当前是否存在?
如果不是、现有的 TI 电源管理驱动程序将是用于 bq78z100驱动程序开发的最佳基础?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.