This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 BQ40Z50通过 SMBus 读取制造状态

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763683/reading-manufacturing-status-via-smbus-from-a-bq40z50

Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50EVM-561

您好!

我使用 STM32L476G Discovery 板通过 SMBus 与 BQ40Z50EVM-561通信。 我无法理解如何处理 BQ40Z50EVM 技术参考手册中所述的制造访问系统(MAC)的读写操作。 我的具体目标是能够读取 CHG/DSG FET 的状态、然后更改其状态。 我可以成功读取多个参数(电压、电流、SoC)等、但不清楚如何更改我的现有函数以实现 SMBus 块读取/写入协议、如监测计 TRM 的第13.1节所述。

我用于从电量监测计读取电压的一些代码如下所示:

//监测计 TRM 中给定电压的地址

writeData = 0x09;

//电压字大小

大小= 2;

HAL_SMBus_Master_Transmit (&hsmbus1、0x0B << 1、writeData、size、SMBus_AUTOEND_MODE);

我是否应该能够将“writeData”更改为0x0057 (包含 FET 状态的制造状态地址),并将“size”更改为4?

如果您对资源或示例代码有任何建议、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 OperationStatus 读取 FET 状态。 CHG、DSG、XCHG 和 XDSG 位指示 FET 状态。