This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:看门狗计时器不工作?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760363/tps3851-watchdog-timer-is-not-working

器件型号:TPS3851

您好!

我对看门狗 TPS3851有疑问。 我想根据手册来参考设计、但看门狗定时器似乎不起作用;

TPS3851的测试包括:

1.按复位按钮,正常输出复位信号;

2.电源电压降至约3.1v,复位信号输出;

3. SET1的上拉电阻 R288在 SET1端附近测得,没有接地短路,R288在靠近 SET1的高电平下测得;

4.移除 TPS3851、不存在焊接现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CRIS、

    我将尽快解决该问题。 您能描述看门狗不工作时的输出吗? 您能否提供/MR、/RESET、WDI、/WDO 引脚的示波器捕获?


    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Michael,

    看门狗没有启动、您能给我一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CRIS、

    如果看门狗未启动、可能是由于以下原因:

    1. VDD 未通电
    2. Set1不是逻辑高电平
    3./MR 被拉低
    4.看门狗超时内无脉冲
    5./WDO 上没有上拉电阻器

    请在检查这些原因后提供反馈。 谢谢

    Michael