请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD25213W10 主题中讨论的其他器件: CSD25404Q3、 CSD25310Q2
尊敬的 Sirs:
我们正在寻找在更大封装中重新放置、而不是 CSD25213W10。 我们的要求是:RDS 应等于或类似于 CSD25213W10中的原始 阈值、低于1.8V、 必须在 Vgs 和 VGD 上处理-6V 的最小值。
我们将非常感谢提出每一项建议。
此致、
Marta Werbowy