This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR022405:DCR022405性能查询

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR022405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763334/dcr022405-dcr022405-performance-inquire

器件型号:DCR022405

(1) DCR022405方框图、LDO 是降压架构、对吧?

(2)在双源输出下、是否可以将 DCR022405用于具有 双极主体的隔离式转换器 IC 和输出端子、以防止电源反转?

(3)如果 DCR022405使用过载(>2W)、保护方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 是的、此器件中的 LDO 架构是降压架构、其中输出电压通常由较高的输入电压进行调节
    2. 如果需要、可以将两个 DCR022405连接在一个双极性电压中以生成一个隔离式正负输出电压。 这可在 第8.1.3节中看到
    3. 根据数据表规格、该器件具有短路和热关断保护。

    此致、

    Jimmy