This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:FCC 低于预测的&安培;RemCap 停止计数。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763665/bq40z50-fcc-is-lower-than-predicted-remcap-stopped-counting

器件型号:BQ40Z50

为我的客户发布:

我在加载了学习到的 SREC 的电池组上执行了第一次充电。  我已附上日志数据和图表。   电池为6000mAH、而我了解的 FCC 为5800。  我想知道为什么 RemCap 似乎正确计数到5741、然后在 FCC 为5800时停止。  然后将 FCC 更新为5592的较低值。  有什么想法吗???

 

我也有 GG 和 SREC 文件。

谢谢!

e2e.ti.com/.../3225.SM215-_2D00_-charge1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来您已达到初级充电终止并设置了 CSYNC、这会将 RM 与 FCC 同步、从而使 RSOC 达到100%