This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:高温条件下的热失控

Guru**** 2766725 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763321/tps659037-thermal-runaway-under-high-temperature-condition

器件型号:TPS659037

您好!

首先,这个问题 只是关注的问题,而不是 评价中的实际问题。

我知道建议的最高结温为 125摄氏度、如果结温低于125摄氏度、TPS659037可以在满负载下运行、而不会发生热失控。 我的理解是否正确?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

     是的、您的理解是正确的。 但是、如果器件在无散热的情况下以满负载运行、结温很快或更晚将高于125摄氏度。 从概念上讲、当环境温度低于器件封装温度时、始终存在热失控。  有关更多详细信息、请参阅随附的应用手册。  e2e.ti.com/.../Semiconductor-and-IC-Package-Thermal-Metrics-spra953c.pdf