This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS548D22:热仿真

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763318/webench-tools-tps548d22-thermal-simulation

器件型号:TPS548D22

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

您似乎在 Webench 上进行了更改。

我可以在 HTML5上找到热仿真。 您能告诉我在哪里可以找到它吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、客户希望将其用作12V 输入电压、0.8Vo 和35Io。
    它应该是合适的、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    您应该能够在输入电压= 12V、输出电压= 0.8V 和输出电流= 35A 的情况下使用 TPS548D22。Webench 将创建此设计。 不过、TPS548D22不提供热仿真。