This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:估计 bq40z80投入大规模生产的时间是多久‘s,我们是否可以申请样片立即进行评估?

Guru**** 2596365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761997/bq40z80-what-s-time-the-bq40z80-to-mass-production-estimatly-can-we-apply-for-the-sample-to-evaluate-now

器件型号:BQ40Z80

您好 TI 销售:

         我们希望对具有芯片平衡功能的单芯片使用6s 计划。

         ‘s 将 bq40z80投入大规模生产的时间, 我们是否可以申请样片立即进行评估?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件仍在等待 RTM。 我们的电流估计值为1Q。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、batt:
    1?后、您可以生产多少个 bq40z80样片,我们可以在2019.05 μ s 订购100个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为是这样。 但是、请允许我在这里确认一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,您能立即确认?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您应该能够获得它们。