This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR022405:过功率保护和反向保护

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763359/dcr022405-over-power-protection-and-reverse-protection

器件型号:DCR022405

尊敬的团队:

如果大于2W、OCP 或 OPP、此器件将如何反应?

此外、它能否避免反向电流? 还是需要 ORing?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    数据表仅对具有输出短路保护和热关断保护的器件进行了规格说明。 最大输出电流为400mA、典型标称输出电压为5V。 不建议使用超出此规格的任何部件、否则可能会损坏部件。 为了实现反向电流保护、您可以使用二极管防止输出电流流流回器件。

    此致、
    Jimmy