This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:与 TLV713P 的区别

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P, TLV741P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763403/tlv741p-the-difference-with-tlv713p

器件型号:TLV741P
主题中讨论的其他器件:TLV713P

您好!

1. TLV713P 和 TLV741P 之间的区别是什么?

2.最推荐哪一个。

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    TLV713P 和 TLV741P 专为类似应用而设计、因此具有非常相似的特性。 主要区别在于 TLV713P 无需任何外部组件即可保持稳定;而 TLV741P 需要1uF 的最小输出电容器。

    我们通常推荐 TLV741P;然而、TLV713P 对于空间受限的应用具有优势、因为它不需要输出电容器。

    非常尊重、
    Ryan