This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80:OC 延迟

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763362/bq20z80-oc-delay

器件型号:bq20z80

您好!

我的一位客户在电池组中使用 bq20z80。 他们遇到了一种行为、希望获得以下方面的建议:

我们的其中一个电池 bq20z80目前面临一个问题。

 

我们将 OC (第一级)放电阈值设置为5.5A、将 OC (第一级)延迟设置为2s。

 在应用6A 后、我们得到以下结果:

 

即使延迟为~ 3.7s 而不是2s、2.3中的结果也是可以的。

 导致2.4是 nok、因为延迟大于7s、并且样本1和2的延迟之间存在很大差异。

 2.3和2.4之间的差异仅是通信。 在2.3中、通信处于活动状态、在2.4中、通信处于非活动状态。

 bq20z80的数据表/参考手册中没有提到在进行和不进行通信的情况下不同的 OCD 行为。

 当 SMBC 和 SMBD 为低电平时、器件处于睡眠模式。 当 SMBC 和 SMBD 为高电平时、它处于正常模式。

此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件处于睡眠状态且唤醒比较器未运行、则最多需要20秒的睡眠电流时间才能进行电流测量。 当它处于唤醒状态时、它每1秒测量一次。