请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110EVM-796 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 EV2400
大家好、我们准备了评估板 BQ34110EVM-796、但无法使用 EV2400通过 I2C 进行连接、或者 BQSTUDIO 存在兼容性问题。 请提供帮助以解决此问题。
当我选择支持的目标0110_0_01-bq34110.bqz 并点击 Finish 来加载 GUI 时、会显示错误提示
"检测到的设备与此应用程序不兼容!
某些操作可能会导致器件永久失去通信并进入不可恢复的状态。
自行承担风险。
选择确定继续,选择取消关闭应用程序。"
如果我单击 Continue (继续)、GUI 会显示、但 IC 左侧的图标会灰显。
请告诉我要做些什么来实现这一目标。
谢谢你