This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:认证报告和其他器件信息

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763193/tps54116-q1-qualification-report-and-other-device-information

器件型号:TPS54116-Q1

大家好、我对两个部分感兴趣。 CDCLVP111MVFREP 和 TPS54116QRTWRQ1。

请提供两种器件的资质认证报告和 ESD 额定值。 此外、CDCLVP111MVFREP 使用铜线键合、您是否有符合 AEC-Q101标准的额外铜线键合标准报告? 此外、这些器件中的任何一种采用低于50nm 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    我仅支持 TPS54116。 我将与团队核实我们是否可以找到 TPS54116资质审核报告。
    您能否提交 CDCLVP111MVFREP 的另一个帖子?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    我向您发送一封包含我的电子邮件地址的邮件。
    您可以通过电子邮件联系我以获取质量报告吗?
    我将关闭此帖子。

    谢谢