This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:功率级增益和相位波特图

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759768/lm5022-q1-power-stage-gain-and-phase-bode-plot

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5022

各位专家、您好!

我正在尝试使用 LM5022设计电源,因此我正在尝试按照其数据表中的示例进行操作,虽然我发现我无法获得第23页中所示的波特图,但您能帮助我找出问题所在, 因此、我可以对我的设计更加自信。

根据我的计算:

然后  在传递函数中用2*pi*f 替换 W,而我无法获得如第23页所示的波特图。

AP 88
Wzesr 35460992.91
fzesr 5643792.308
WLEP 2659.474738
FLEP 423.2685505.
WRHP 387878.7879
fRHP 61732.82641
WN 1570796.327
序列号 48484.84848
SE 127575
问题 1.065039054

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    上述值的运行条件是什么? 请注意、受控体将随输入电压和负载电流的变化而变化。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    很抱歉、我的公式有误、我可以得到波特图、而带宽约为48kHz、而第23页的数据表中没有提到89kHz。 我复制了下面的所有设置。

    要与您共享的更多信息:

    -较低频率极点 fLEP (423Hz)、ESR 零点频率 fzesr (5.6MHz)和右半窗格零点 fRHP (61kHz)与第23页中描述的值完全相同。

    根据我的计算,AP 为88,则直流增益应为20*log10(88)=38.89dB,而在数据表中为44dB。 当 D=0.78且 Rsns = 0.1欧姆时、Ro 应为158。

    -输出中并联使用了两个4.7uF 3m Ω 电容器,而数据表中使用的是3m Ω,为什么不使用3m Ω/2 = 1.5m Ω,因为两个电容器是并联的?

    D 0.78 AP 88
    Vo 40 Wzesr 35460992.91 rad/s
    IO 0.5. A fzesr 5643792.308 Hz
    RO 80 电阻 WLEP 2659.474738 rad/s
    Rsns 0.1. 电阻 FLEP 423.2685505. Hz
    RS2. 3570 电阻 WRHP 387878.7879
    CO 0.0000094 法拉 fRHP 61732.82641
    RC 0.003. 电阻 WN 1570796.327
    L 0.000033 h 序列号 48484.84848
    VIN_MIN 9. SE 127575
    VIN_max 16. 问题 1.065039054
    fsw 500000 Hz

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    数据表图18和19的输入电压为16V、而不是9V。 请更改占空比计算。

    谢谢、

    Garrett