请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5022
各位专家、您好!
我正在尝试使用 LM5022设计电源,因此我正在尝试按照其数据表中的示例进行操作,虽然我发现我无法获得第23页中所示的波特图,但您能帮助我找出问题所在, 因此、我可以对我的设计更加自信。
根据我的计算:
然后 在传递函数中用2*pi*f 替换 W,而我无法获得如第23页所示的波特图。
| AP | 88 |
| Wzesr | 35460992.91 |
| fzesr | 5643792.308 |
| WLEP | 2659.474738 |
| FLEP | 423.2685505. |
| WRHP | 387878.7879 |
| fRHP | 61732.82641 |
| WN | 1570796.327 |
| 序列号 | 48484.84848 |
| SE | 127575 |
| 问题 | 1.065039054 |
谢谢
Chris