This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:数据表中的 OCP taget 设置图18

Guru**** 1122710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763484/tps53219a-ocp-taget-setting-in-the-datasheet-figure-18

器件型号:TPS53219A

您好!

我们的客户指出  、TPS53219A Tabe 3中的输出过流 taget 32A 与图18中的86.6k Ω RTRIP 没有衰减。

   然后、我根据图18设计示例和公式(7)计算了过流保护

过流= 86.6k x 10U /(8 x 1.1m)+(12-1.2) x1.2/(2x0.44ux12x500k)= 100A >> 32A。

请检查 RTRIP 值 以使其更接近目标。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IMI-SAN、

    我得到类似的结果。 我们的产品专家现在生病了。 当他变得更好时、我们会回来找你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN、

    请使用这些公式进行计算。 图18中的 R8值是一个拼写错误、对于32A、应为26.6k。 我将提交一份请求、以更正此拼写错误。

    此致、

    Mathew