请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53219A 您好!
我们的客户指出 、TPS53219A Tabe 3中的输出过流 taget 32A 与图18中的86.6k Ω RTRIP 没有衰减。
然后、我根据图18设计示例和公式(7)计算了过流保护
过流= 86.6k x 10U /(8 x 1.1m)+(12-1.2) x1.2/(2x0.44ux12x500k)= 100A >> 32A。
请检查 RTRIP 值 以使其更接近目标。
谢谢。