请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542-G1 您好!
bq27542-G1数据表说、它支持的最大容量为14500mAH。 客户有一款 产品、其电池容量为15000mAh、已是多年的大容量产品。
他们想知道、如果设计容量超过最大值、会有什么风险。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
bq27542-G1数据表说、它支持的最大容量为14500mAH。 客户有一款 产品、其电池容量为15000mAh、已是多年的大容量产品。
他们想知道、如果设计容量超过最大值、会有什么风险。
谢谢