This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:使用此部件进行51V/10A 设计时需要帮助

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759294/webench-tools-lm5022-need-help-with-a-design-for-51v-10a-using-this-part

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI:

 我已经使用 LM5022创建了一个用于 I/p 12-48VDC 和 O/p 51V 3A 的设计。 现在、我的问题是、如果我将 FET 从15A 更改为某个电流为100A 的 FET、我是否可以使用相同的设计进行一些修改以获得大约10A 的电流?

我的设计链接是"

如果没有、您可以帮助我更改哪些组件以获得所需的输出? 非常期待您的回复。

此致、

 Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    支持此设备的专家已下班、他将在返回办公室后回复您。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    感谢您提出问题。

    我无法打开 WEBENCH 设计。 您可以随附原理图吗?

    只需更改 MOSFET、就不会产生10A 输出电流。 电感器、电流感应电阻器和其他组件也需要更改。

    由于所请求设计的功率约为510W、我建议使用另一个控制器和多相方法。 我建议在 LM5122和 LM5170上使用的选项。 这些器件可配置为同步器件、这将有助于提高系统效率。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的先生:

     感谢您的快速回复。 随附的是具有3.5A 电流的51V 电路原理图... 您能不能建议我需要哪些组件更改以及有什么价值? 非常期待您的回复。

    此致、

     Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:
    仍在等待您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasant、

    请查看 LM5170和 LM5122解决方案。 510W 对于 LM5022而言太大。 主要原因是由于器件的非同步特性、效率较低、并且无法轻松提供多个相位。 LM5122和 LM5170可轻松提供多相解决方案、其效率比 LM5022高。

    谢谢、

    Garrett