请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27741-G1 您好、先生、
我使用的是主电池和从电池。 我对主电池执行 chem id 周期、但无法获取 chem id 报告(获取错误报告)。
现在、我想将我的两节电池都发送给 TI 以获取化学 ID。
我该怎么做? 如何直接联系 TI?
以下是我的电子邮件 ID、请向我提供 TI 的个人信息
我的电池是:
Tenergy 3.7V 4600mAh 17.02Wh Li-PO
Tenergy 3.7V 2200mAh 锂聚合物8140mWh
谢谢您、
Reena Patel