This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:在没有 USB 主机的情况下充电

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763450/bq24195-charging-without-usb-host

器件型号:BQ24195

你好。

当 D+和 D-引脚在空气中悬空时、是否可以使用 BQ24195以高于10mA 的电流进行充电?
如果我将它们连接在一起-充电通常以1.5A 开始、但当它们在空气中浮动时-只有10mA 可用(甚至更低)。
尽管处于 D+和 D-状态、但在充电开始之前、从所有 I2C 寄存器读取的值都是相同的(REG08位 VBUS_STAT 始终为0、电流设置设置高达1.5A)。
但充电开始后、具有短接 D+和 D-的 BQ24195会继续使用 I2C 寄存器中的相同值和高电流进行充电。
开始充电后具有浮动 D+和 D-的 BQ24195在周期内将位 CHRG_STAT 的值更改成了2或3 (快速充电/充电器终止完成)。 可能是因为电流太小。
此外、当 D+短接 D-然后 REG08不显示充电过程时、CHRG_STAT 保持00 (未充电)。


那么、我的问题是当 D+和 D-在空气中浮动时如何启动充电? 有可能吗?

不同状态下的寄存器值
BQ24195 D+短接 D-、充电  D+短接 D-、空闲 D+和 D-悬空、充电 D+和 D-悬空、空闲
REG00 30 30 30 30
REG01 1b 1b 1b 1b
REG02 60 60 60 60
REG03 11. 11. 11. 11.
REG04 B2. B2. B2. B2.
REG05 9A 9A 9A 9A
REG06 03 03 03 03
REG07 4B 4B 4B 4B
REG08 05 05 24/34/25 05
REG09 00 00 00 00
REG0A 23 23 23 23
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Aleksandr、

    可以使用 D+/D-线路悬空进行充电、但请参阅表2和第8.3.1.3.5节"具有100mA USB 主机的 HIZ 状态"、其中介绍了保持 D+/D-悬空的影响。 实际上、充电器会检测到100mA 主机、如果电池电压约为 VBATGD 阈值(~3.6V)、则充电器将停止充电并进入 HIZ 模式。

    如果您希望将 D+/D-保持悬空、则需要将输入电流限制重新编程为高于100mA 的值。

    我不了解您的寄存器转储是如何在 D+/D-短接时、检测到的输入电流限值仍然为100mA。 不正确。 您是在应用 VBUS 之前还是之后短接 D+/D-线路?


    此致、
    Joel H