请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 你好。
当 D+和 D-引脚在空气中悬空时、是否可以使用 BQ24195以高于10mA 的电流进行充电?
如果我将它们连接在一起-充电通常以1.5A 开始、但当它们在空气中浮动时-只有10mA 可用(甚至更低)。
尽管处于 D+和 D-状态、但在充电开始之前、从所有 I2C 寄存器读取的值都是相同的(REG08位 VBUS_STAT 始终为0、电流设置设置高达1.5A)。
但充电开始后、具有短接 D+和 D-的 BQ24195会继续使用 I2C 寄存器中的相同值和高电流进行充电。
开始充电后具有浮动 D+和 D-的 BQ24195在周期内将位 CHRG_STAT 的值更改成了2或3 (快速充电/充电器终止完成)。 可能是因为电流太小。
此外、当 D+短接 D-然后 REG08不显示充电过程时、CHRG_STAT 保持00 (未充电)。
那么、我的问题是当 D+和 D-在空气中浮动时如何启动充电? 有可能吗?
| BQ24195 | D+短接 D-、充电 | D+短接 D-、空闲 | D+和 D-悬空、充电 | D+和 D-悬空、空闲 |
| REG00 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| REG01 | 1b | 1b | 1b | 1b |
| REG02 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| REG03 | 11. | 11. | 11. | 11. |
| REG04 | B2. | B2. | B2. | B2. |
| REG05 | 9A | 9A | 9A | 9A |
| REG06 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| REG07 | 4B | 4B | 4B | 4B |
| REG08 | 05 | 05 | 24/34/25 | 05 |
| REG09 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| REG0A | 23 | 23 | 23 | 23 |