This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:关于多路输出的设置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763364/tps2384-about-settings-for-multiple-output

器件型号:TPS2384

您好、E2E、

我们的客户使用 TPS2384构建了测试板。
当大于2个端口上的输出功率为16W 时、TPS2384停止。
每个端口的输出功率小于15W。
Rbias 为124k Ω。
如果 TI 知道更简单的案例、请让我了解详细信息。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    这是预期的、因为 TPS2384是仅支持1类电源的1类 PSE。 端口过流为375mA (典型值)和350 (最小值)。 根据端口电压的不同、您将获得端口功率限制。 谢谢。

    此致、

    一分钱