This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:PMP4540的 R1和 C11值说明

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763443/tps40210-r1-and-c11-value-clarification-for-pmp4540

器件型号:TPS40210

您好、专家、

 

这是来自 TIJ 的 Ikoma。 我收到了 Minami-San 的电子邮件、澄清了下面链接的上一个主题中的答案。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/752259?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=We

你能继续向南圣提出支持性问题吗? 由于上一个线程已锁定、让我打开这个新线程。

 

Minami-San 想知道 如何修复 R1和 C11的值。 根据上一个线程中的答案、建议使用0.1uF 的 C11电容和4.7到10 Ω 的电阻来构建低通滤波器、以防止高开关噪声。 因此、低通滤波器的截止频率将约为159k ~ 338kHz、并且在>10MHz 频带下具有足够的衰减、如<-40dB。 您预计在>10MHz 频带时会出现高开关噪声。 对吧?

 

您能否向他展示这样的指南行来确定 TPS40210的 R1和 C11的值? 但它也可能与布局有关。

 

提前感谢您的帮助。

 

此致、

Ikoma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ikoma、

    正如您所说的、电阻器和电容器只是创建一个低通滤波器、此滤波器有助于衰减高频噪声。 PMP4540中 R1和 C11的值是可以的。 通常、转角频率设置在300kHz 至500kHz 左右、以实现足够的高频衰减。

    谢谢、

    Garrett