This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:与 TPS54560共享电流

Guru**** 2811785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, UCC39002, TPS54620, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763575/tps54560-current-sharing-with-tps54560

器件型号:TPS54560
主题中讨论的其他器件:TPS5450UCC39002TPS54620

你(们)好。

我想检查是否有一种方法可以并联2个 TPS5450以使负载的总电流加倍?

我已经阅读了两篇类似文章、其中指出这些器件并非真正针对此目的进行设计、我建议使用 UCC39002 http://www.ti.com/product/UCC39002来调节每个器件的反馈。

但是,我也无意中发现了这一点,这似乎显示了两个非常相似的器件(TPS54620) http://www.ti.com/lit/an/slva389/slva389.pdf 的并行运行 ,我只是想检查这两个器件之间的主要区别是什么?

此致

Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricky、

    我不直接支持 TPS54560、但我已指导 TPS54620并行应用项目。 这项特别工作是在几年前设想为实习生的一个项目。 虽然从技术上讲是可行的、但这种设计有点棘手。 其背后的理论是、输出电流与 COMP 引脚电压成正比、因此、如果两个器件连接在一起输出、并且 COMP 引脚连接在一起、则每个器件的输出电流将相等。 我们构建和测试的原型在这方面实际上表现良好、但我认为、在更大的产量中、性能可能无法实现。 让我进一步解释一下。 COMP 引脚电压和峰值开关电流之间的关系由规格 GMP (在数据表电气特性表中将 COMP 更改为 Iswitch GM = 16A/V)决定。 GMP 控制峰值开关电流相对于 COMP 引脚电压变化的变化率。 它不一定决定 COMP 引脚电压的峰值开关电流的绝对值、仅决定变化率(或跨导)。 因此、实际上、由于该参数的变化、绝对电流共享的程度可能会相差30%或更多。 此外、COMP 引脚对噪声非常敏感。 该应用手册的 PCB 布局有些困难。 如果我回忆正确(近10年前)、则需要多次尝试才能获得正常工作的原型。 TPS54560使用类似的峰值电流模式控制拓扑、因此我希望结果相似。

    通常、我建议使用具有适当额定电流的单个转换器来满足您的应用需求。 有多种转换器专为并联操作而设计。 它们通常被指定为"可堆叠"、或者 Wile 具有被指定为"ISHARE "或类似引脚。

    我希望这会有所帮助。