This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500215:使用评估板&放大器进行连续充电;bq51013B

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ500215, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763478/bq500215-continuous-charging-with-the-evaluation-board-bq51013b

器件型号:BQ500215
主题中讨论的其他部件:BQ51013B、BQ500212A

您好!

我购买 了 BQ500215评估板和 bq51013B 芯片、希望将其用于无线电源传输。

但是、我为 bq51013B 构建了一个电路板 、其原理图在数据表中进行了说明。 它工作正常、我可以使用两个线圈发射功率。  
但是、只有当两个线圈的电压比另一个高、且评估板+ bq51013B 可以通信时、才有可能传输功率。

是否可以更改 BQ500215的编程、以便传输连续功率、实现连续通信?

此致、


Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    线圈到线圈的发射功率距离约为5mm。 电力传输开始后、可以增大距离。 这与 TX 的启动 ping 和 RX 的 UVLO 有关。 看看启动时 RX 的 RECT 引脚。

    "因此、我可以传输连续功率、从而实现连续通信?" --是的,设备现在将执行此操作。 TX 必须每1.5秒从 RX 接收一个有效的控制错误数据包、否则电源传输将停止。

    此外、BQ51013B 可由5W TX 供电。 TYLT VU Solo 是基于 BQ500212A 的设计。 然后、BQ500215采用10W 设计、功率超过您的需求。